请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G12 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106、 PCM1864
你好。
我想展示一个安全的端到端通信过程。 发送端的处理过程如下:
语音信号--> AD 转换器-->语音编码(例如:MELP 算法)-->加密(例如:AES、ECDSA)--> DA 转换器-->智能手机
在接收端,该过程被反转。
上述处理过程是否适用于 TI Rahul Prabhu 编写的 TI Designs:TIDEP-0069? EVM 套件中包含66AK2G12和 TLV320AIC3106。
我需要购买 T1 K2G 通用 EVM 套件。 我想在购买前了解这些问题。
请给我一些建议。 非常感谢!