This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:T1 K2G 通用 EVM 套件能否完成安全端到端通信过程? 非常感谢!

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, TLV320AIC3106, PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/788710/66ak2g12-can-the-t1-k2g-general-purpose-evm-kit-accomplish-the-process-of-secure-end-to-end-communication-thank-you-very-much

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106PCM1864

你好。

我想展示一个安全的端到端通信过程。 发送端的处理过程如下:

语音信号--> AD 转换器-->语音编码(例如:MELP 算法)-->加密(例如:AES、ECDSA)--> DA 转换器-->智能手机
在接收端,该过程被反转。

上述处理过程是否适用于 TI Rahul  Prabhu 编写的 TI Designs:TIDEP-0069?            EVM 套件中包含66AK2G12和 TLV320AIC3106。  

我需要购买 T1 K2G 通用 EVM 套件。    我想在购买前了解这些问题。

请给我一些建议。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的 TI 设计是一个音频均衡器示例、它从音频线路输入获取数据、处理数据并从线路输出发送数据。 此设计使用 AIC3106将音频转换为数字输入,并将其转换为 K2G 上的 MCASP。 同样的概念也可用于语音。

    n`t 示例中没有使用麦克风进行输入、因此您要参考的更好设计是使用圆形麦克风阵列板进行输入的音频预处理演示
    www.ti.com/.../TIDEP-0088
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Audio_Pre-Processing

    这显示了如何捕获语音输入以及如何使用波束形成来执行语音识别。 此设计使用 PCM1864将语音信号转换为数字音频输入。 对于加密、该器件包含用于 AES 和 ECDSA 的硬件加密加速器、您可以使用 SA LLD 驱动程序进行加密。
    software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html

    具有1GHz ARM 和 DSP 的器件具有实施所需的处理能力和硬件模块。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!