This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:此支持系统会发生什么情况?

Guru**** 1091410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/790482/tms320dm8127-what-happens-with-this-support-system

器件型号:TMS320DM8127

 您好!

我正在尝试构建板 DM8127 (摄像机入门套件)。 我遇到了很多问题、我真的希望 E2E 能够提供必要的支持。

不幸的 是、尽管我在这个论坛上发布了一些问题、但似乎我根本无法获得适当的答案。  

我看到您通过 以下链接停止更新此产品:

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/660422

我还尝试联系 Path Partner Technology (sales@pathpartnertech.com),但没有回复!!!!!!!!!

你们会怎么做? 您的系统崩溃或什么?

如果您无法为客户提供足够的产品支持、请不要销售!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Le、

    很抱歉听到您的问题。 我很快就会回来。

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那会很好、谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Le Hai、

    很抱歉 PathPartner 的销售未回复。 我将与他们核实。 同时,如果您有进一步的疑问,您可以直接将其发布到我的网站:dwarakesh.r@pathpartnertech.com,如果销售人员没有及时回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dwarakesh。 我真的很感激。