This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5402:TMS320VC5402

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/790413/ccs-tms320vc5402-tms320vc5402

器件型号:TMS320VC5402

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将 TMS320VC5402用于一个非常基本的应用。 应用要求 DSP 控制4个灯泡、并按应用逻辑确定的间隔闪烁。  

如果您可以帮助我通过简单的代码使 LED 闪烁、我可以将其用作控制四个灯泡的基础。 我使用的是 CCS v8.3。 我还有随软件包提供的 CCS 2.0 CD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最新 CCS 版本不支持 C54x。 支持它的最新版本是 CCSv5.5。 我建议不迟于该版本。

    例如、我将把这个主题移至器件论坛。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kshitij、

    请参阅以下链接的 TMS320C54x DSP 参考集第4.9节、了解 GPIO 配置和操作:
    perso.esiee.fr/.../spru302.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev