This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无法在 Ubuntu 18.04.2 LTS 上安装 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/790098/linux-processor-sdk-am335x-unable-to-install-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05-02-00-10-linux-x86-install-bin-on-ubuntu-18-04-2-lts

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你好!

我尝试安装 PROCESSOR-SDK 固件、但没有成功。

在安装过程中、安装程序会立即跳转到:

解压缩 opt/ti-pro[...]0/processor-sdk-linux-image-am335x-evm.tar.xz
并冻结。 我是否缺少任何用于安装过程的工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    我们这一类的专家目前已不在办公室。 在他返回之前,将限制他的支持。

    您无需任何特殊工具即可安装 SDK。 将.bin 文件放在计算机上的某个位置,chmod +x 使其可执行,然后是./ti-processor-sdk-...-install.bin

    请注意、屏幕上或终端中给出的安装百分比不能准确地表示安装程序在安装过程中的位置。 我刚刚在 Linux 18.04系统中测试了 SDK 5.2、在安装屏幕的整个过程中、我都说完成了大约70%的测试、并解压缩了不同的 tar.xz 文件。 但是、最终确实完成了安装。

    此致、
    Nick