This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728:DSP 内核无法启动

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/788700/linux-am5728-am5728-dsp-core-cannot-boots-up

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

   我打开电路板电源并正常引导 Linux、但当我将 SD 卡'rootfs/boot/zImage'目录中的内核镜像替换为重新编译的内核 zImage (与 SD 卡中的原始 zImage 没有区别、但在内核.config 中设置'config_crypto_Manager_disable_tests=y'以禁用加密自检)和 DSP 内核不会唤醒;任何可用的建议都将受到赞赏、在此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生了什么?问题的根源是什么?0.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibiza,

    您是否使用 AM57x PSDK Linux v5.02?

    您是否使用 AM572x TI 电路板(EVM、IDK)或定制电路板?

    您能否提供工作案例和非工作案例的完整控制台日志?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel

      在本例中、我的 SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06-Linux-x86-Install.bin。

      我正在使用 AM572X EVM。

      控制台日志已为 attached.e2e.ti.com/.../Log.tar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊比沙岛

    我认为 CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y 与您的 DSP 固件加载问题无关。

    您能否在不更改.config 文件的情况下尝试构建自己的内核映像。 我希望得到同样的结果。

    您的 SD 卡 rootfs 分区可能有问题。 将新的内核映像文件放在此处时、请确保同步并卸载 SD 卡。

    此致、
    帕维尔