This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:对于井下应用、建议使用哪种高温微控制器- SM470R1B1M-HT、SM320F2812-HT、SM320F28335-HT

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/788610/sm470r1b1m-ht-which-high-temp-micro-is-recommended-for-downhole-application---sm470r1b1m-ht-sm320f2812-ht-sm320f28335-ht

器件型号:SM470R1B1M-HT

我正在寻找有关哪些微处理器更适合具有175C 温度要求、最低功耗以及 CAN 支持的井下应用的建议。 我们的功率预算相当紧张、所有3个处理器的功耗信息都很难比较。 我发现的另一个问题是、较旧的 SM470器件仅受 IAR/Keil 编译器支持、这种编译器非常昂贵。

请提供任何帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、
    我们没有比较这些器件的电源电流。
    SM470R1B1M 比较旧、文档不如其他器件稳健。 因此、使用(如果不熟悉)可能比其他 C2000器件困难一些。

    希望这对您有所帮助。
    此致、
    涉水