This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:将代码加载到 Beagle Bone Black 板

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/813758/beaglebn-load-the-code-to-beagle-bone-black-board

器件型号:BEAGLEBN

您好!

我能否通过 TTL_232R-3V3电缆将代码加载到 Beagle Bone Black 板?

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    是的、您可以。 请检查 此主题以了解如何操作。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的主机 PC 上使用的是 Windows 7、您建议的线程与 Linux 相关。 请告诉我与 Windows 主机 PC 相关的信息。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Windows、只需使用 mode 和 copy 命令即可传输文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将进行检查

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    不、我无法解决此问题。 我在 Windows 中执行命令时遇到问题。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以管理员身份运行命令提示符,方法是按 Ctrl+Shift+Enter,然后重试命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    请单击"此已解决我的问题"按钮关闭此主题(如果已完成)。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kemal、

    我没有完成。 我在其他一些方面很忙。 我将在完成此操作时关闭此主题。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    在命令提示符中、它不执行此命令。 我按照下面给出的命令。

    CD\Users\Gaurav\Downloads>opkg install lrzssz_0.12.20-R6_armv7ahf-none.ipk

    出现错误-"opkg"未被识别为内部或外部命令。

    我想在 CCS 中调试 BeagleBone Black 开发板的代码。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 lrzssz_0.12.20-R6_armv7ahf-none.ipk 转移到您的板上、并在目标板的 shell 中执行 opkg install 命令。