This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:支持 Ubuntu rootfs

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/812456/linux-am4378-ubuntu-rootfs-support

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好!

我们广泛基于 AM4378-gp-EVM 开发了一个板、并使用 SDK 4.02。 我们希望在 AM4378板中使用 QT4应用。 由于 TI-SDK 中不提供 QT4支持、因此我们计划在映像中使用 Ubuntu rootfs。 以便我可以从在线下载 QT4库并使用它。

注意:基于 TI-SDK 的映像 不支持大多数基于 QT4的库。

如何在 AM4378映像中安装 Ubuntu rootfs? 如果没有、在 AM4378图像中使用 QT4应用是否有更好的解决方案?

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PSDK 4.02中、有 Qt 版本5.7.1。 遗憾的是、我们不支持 Qt4。

    但是、请参阅以下可提供帮助的主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/680309

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/741933/2741157

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margarita:

    我希望实现 QT4支持的其他方法是在 AM4378映像上安装 Ubuntu rootfs 并下载 QT4库。

    如何在 AM4378 映像中安装 Ubuntu rootfs?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个新主题、仅了解如何在 AM437X 上移植 Ubuntu。

    请记住、在此论坛中、我们仅支持 TI 软件版本。

    此致、

    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    谢谢!

    此致、

    玛格丽塔