主题中讨论的其他器件:TPS65217
工具/软件:Linux
您好!
我们的产品使用内核为4.9.78的 BeagleBone Black、我们发现一个问题与中所述的类似:
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/250507/887113#887113
因此,我们将遇到随机重新启动问题,如所述:
我们如何在 VBUS 线上禁用这些脉冲? 使用内核3.8.x 时、如果在内核配置中禁用 USB_OTG、这些脉冲将被禁用、但对于内核4.9、这不起作用。 如果加载了 g_ether 驱动程序、即使禁用了 USB_OTG、我仍然可以看到脉冲。 如果删除了 G_ether 模块、则脉冲将消失。
相关线程提到在内核驱动程序中禁用这些功能、但我不确定在哪里查找。 是否有需要设置的特定配置选项或是否应修改源?
请告知、
- Tavi