This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:将 DS90UB934连接到 TDA2SX

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/815543/tda2sx-connecting-ds90ub934-to-tda2sx

器件型号:TDA2Sx

您好!

 

我有一个与 DS90UB934和 TDA2SX 相关的问题。

B934的输出为10位、我想将其连接到 TDA2SX。

但是  、由于 TDA2SX 支持8 、16或24路输入、我应该如何连接这些输入?

我可以将10位 ROUT0直接连接到 VIN5A_D0、还是应该移动输入?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA2x VIP 可通过将 VIP 设置为16位模式来捕获10位数据。

    捕获10位还是8位取决于是否要处理10位数据。

    如果您想处理10位、则无需任何移位。

    如果您只想处理8位、那么最好将10位移位到 VIP 的 D7:D0。 否则、我们需要在 CPU 中执行该处理、该处理需要周期。

    • 10位处理:

    传感器 D9:D0进入 VIP D9:D0。 接地 D15:VIP 的 D10。

    • 8位处理:

    传感器 D9:D2进入 VIP D7:D0 (移位)。 传感器线路 D1、D0 (LSB)未使用