This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/815087/tms320c5535-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

您好!

有人可以建议使用 DSP c5535处理器连接基于 TFT SPI 的显示器吗? 我使用 的是 http://www.ti.com/tool/TMDX5535EZDSP

此致

阿迪特亚 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    遗憾的是、我不建议您使用 SPI TFT 示例、但您可以在 CSL v3.08中找到 I2C OLED 显示屏的示例、网址为:

    OLED I2C 显示测试是 诊断软件包的一部分、该软件包提供用于验证 C5545 BoosterPack 上的硬件接口的测试软件。 您可以在以下位置找到简短的测试说明:

    /c55_CSL_3.08/演示/out_for_box/c5545/c5545bp_software_01.01.00.00/ docs/diagnostics_readme.txt

    和源代码:

    /c55_CSL_3.08/演示/out_for_box/c5545/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/OLED_display_test/src/OLED_display_test.c

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的回复。

    毫无疑问、该代码是否适用于外部连接 I2C 支持的任何类型的 OLED? 还是特定于板载 OLED。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用不同的 I2C OLED 显示屏,则应根据所选显示屏的特定特性修改 init()函数。

    此致、
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我会尝试这个。

    此致

    Aditya