This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何提高 tidl EVE CPU 速率

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/812917/tda2exevm-how-to-increase-tidl-eve-cpu-rate

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

    我测试了 tidl OD 用例、发现如果使用4个 EVE、EVE CPU 速率高达99%(响应768x320)、 但是、使用2个 EVE 时、EVE CPU 速率仅为60-70%(相同的768x320)、我想知道、在使用2个 EVE 时、如何提高 EVE CPU 速率、谢谢。

    BR

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为这两种情况共享日志?


    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

       附件中有两个案例日志。

       (1)我使用 EVE1到 EVE4运行 tidl OD 用例、EVE3和 EVE4 CPU 速率接近90%。         tidl 使用4 EVEs.txt    

       (2)我使用 EVE4和 EVE3运行 tidl OD 用例、但 EVE3和 EVE4 CPU 速率仅为60%以上。    tidl 使用2 EVEs.txt

    [IPU1-0]   100.485481 s: CPU [EVE3]  统计、                                                                                
    [IPU1-0]   100.485542 s: *********                                                                                
    [IPU1-0]   100.485603 s:                                                                                                           
    [IPU1-0]   100.485664 s: 负载:CPU:63.9% HWI:0.3%、SWI:0.2%、低功耗:30.8%  

    e2e.ti.com/.../6011.tidl-use-4-EVEs.txt

    e2e.ti.com/.../1067.tidl-use-2-EVEs.txt

    BTW:EVE CPU 速率是多少? ARP32或 VCOP、还是两者兼有?

       BR

       是的


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuj、已经取得了哪些进展? 您是否需要此案例的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看到日志、如果使用的2个 EVE TIDl 链路以大约4 FPS 的速度进行处理、当使用4个 EVE 时、它以6 FPS 的速度进行处理、因此理想情况下、使用4个 EVE 时、CPU 速率将更高。

    当您使用2个 EVE 时、为什么 TIDL 链路也在 EVE1和 EVE2上运行。

    请修改您的用例、仅使用2个 TIDl 链接、然后进行比较。

    并在运行用例1分钟后获取统计数据日志、直到日志不正确且可靠。

    此致、

    Anuj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       哦、我明白了。 我稍后会尝试,您现在可以解决这个问题,谢谢。

       BR

       是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将答案标记为已验证。

    它将自动关闭。

    此致、

    Anuj