工具/软件:Linux
您好!
我已将3G quectal uC 20与 TI 3358 EVM 板的 USB1端口连接。
我可以打开/dev/ttyUSB 接口。
我复制了 PPP 连接所需的 pppd、文本交谈 binariesand 脚本,但在尝试创建 PPP 连接时,我收到以下错误
root@AM335x-EVM:~#/usr/sbin/pppd 脚本/etc/ppp/net-connect 已完成(pid 995)、status = 0x0 已建立串行连接。 使用通道2 使用接口 ppp0 连接:ppp0 <-->/dev/ttyUSB3 发送[LCP ConfReq id=0x1 ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] 发送[LCP ConfReq id=0x1. ] LCP:发送配置请求 连接终止超时。 调制解调器挂起
我正在使用 AM335x-EVM-Linux-SDK-bin/05.03.00.07.tar.xz 中的 tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.xz 文件系统
请告诉我如何在根文件系统中添加 PPP 支持并构建根文件系统。