This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6655:RTOS/TMS320C6655

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/811304/rtos-tms320c6655-rtos-tms320c6655

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件: TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我目前正在从事航空电子系统的开发板工作、可能需要获得 DO-178认证(第 C 代)

我将在我们的项目中使用 TI TMS320C6655或 TI TMS320C6657 DSP、但没有证据证明 TI-RTOS 可认证性。  

目前我们 的 TI-RTOS 版本是6.42.03.35。

我想至少获得一份 TI-RTOS 内核测试套件以及概述和文档(如果可以转发)的副本。

 

提前感谢您的参与。

 

请注意、

Carmine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米、

    请查看我们的 TI RTOS 团队发布的有关安全关键型系统中 TI RTOS 软件认证的一般指导:

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/313154

    如果您有任何疑问、请告知我们、我们可以联系合适的专家进行评论。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的回复。

    我已经阅读过这篇文章,我希望有所改变:)  

    此外、我撰写此帖子是为了获取至少内核测试套件结果和概述、以便从良好的基础开始认证过程、而不是从头开始。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米、

    我已联系 TI RTOS 团队提供测试套件结果和概述。 负责提供此信息的专家将在6月19日之前结束、并将能够在他回到办公室时向您提供更新信息。

    n`t 您在本周结束之前没有收到我们的回复。 请在本主题中向我们发出 ping 命令、我们将通知专家提供所需的信息。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请有人为我提供任何新闻/更新?

    谢谢、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Carmine

    很抱歉耽误你的时间。 我们已就此与 TI RTOS 开发团队进行了联系。 希望您能很快听到他们的反馈。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmine、

    我已向您发送朋友请求。 在回复中、您能给我发送电子邮件吗? 我会将结果 zip 文件添加到 ti.box 并邀请您下载它。 对于论坛主题帖太大:(

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米、

    我向您发送了包装箱请求。 我将此主题标记为"已关闭"、但如果您未收到或有疑问、请在该主题上发布、将重新打开。

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Todd。  

    非常感谢您的帮助!

    谢谢、

    Carmine