This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E04:GPIO Keystone 2.

Guru**** 2547280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/814316/am5k2e04-gpio-keystone-2

器件型号:AM5K2E04

链接到处理器的 GPIO 手册来自2010年、是 Keystone I  这只提供了16个 GPIO 引脚及其相关的配置。

为了我的发展、我需要访问引脚16、该引脚应作为 Keystone II 提供  因此、是否有新的手册、或者您能否提供诸如寄存器映射地址和访问引脚31-16所需的任何额外编码/功能等信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器映射可在器件数据表中找到。

    关于访问 GPIO 所需的编码/功能、您可以参阅 Processor SDK RTOS 中的 GPIO LED 闪烁示例:
     

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些似乎都适用于 AM57处理器、这是否与 AM5K 相同?

    我还查看了器件数据表、其中显示了寄存器的16位、似乎没有链接到32个引脚的访问。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第6.5.2.1节中。 示例( )您可以看到 GPIO_LedBlink 也可用于 K2E 器件。 有关如何为 K2E 构建 CCS 示例的说明、请参阅第6.5.3节。 构建 GPIO 示例()

    此致、
    Yordan