This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:TIDA-01414

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/812107/66ak2g12-tida-01414

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:TIDA-01414PCM9211

尊敬的先生/女士

客户参阅我们的 TIDA-01414参考设计。
但是、客户的产品规格如下


1.仅3个扬声器,100W,93dB
2.输入 HDMI 输入(EARC 功能)*1、SPDIF *1 (OPT +同轴电缆)
3.将 HDMI 输出*1输出到电视
需要支持阿特莫斯

由于66aK2G 网页上的数据表规格不完整、我想问以下问题:TIDA-01414参考设计问题

66aK2G 是否支持中的 HDMI? 并具有 eACR 功能?
 2. 66aK2G 是否 支持 SPDIF?
3.剂量 66aK2G  支持 HDMI 输出到电视?

如果您没有 eACR 支持功能、66aK2G 是否可以  连接 PCM9211、以及 客户要求的支持功能?
如果66AK2G 没有客户所需的功能、您可以建议使用外部器件吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您查询我们的 TI 设计和 K2G 处理器。  我的一位同事将在上面回答您的 I/O 问题、我将解决您的"需要支持 Atmos"要求。

    您和您的客户可能 已经意识到 这一点、但客户必须首先符合 Dolby 的资格才能成为 Atmos 授权厂商。  在获得许可之前、TI 不能提供任何支持 Atmos 的芯片或软件。  其次、客户应与我们的第三方软件供应商 Path 合作伙伴联系、以获得任何基于 TI 的 Atmos 解决方案的软件支持。 请在此处找到 PathPartner 联系信息: Ramkishor.korada@PathPartnertech.com。

    此致、


    Debbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了本 TI 参考设计中提到的 TI 参考设计条形音箱卡外、 我们还提供了一个包含 GP 评估平台 的多通道音频子卡、允许用户使用 SPDIF 输入和输出以及光学输入配置、还提供了模拟8通道输入和16通道模拟输出选项。  

    对于 HDMI 输入和输出、我们提供了一个高性能音频示例代码、演示了如何使用高性能音频框架而不使用 Dolby 或 DTS 的专有 IP。 本装置使用 MDS 中的 HDMI 中继器卡、如此处的演示要求所示:

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_examples_demos.html#id40

    MDS 还提供使用 K2G SOC 的 APM 模块、支持 Dolby Atmos 软件、您可以在其网站上查看

    基于 K2G 的 APM 模块:

    https://0395410.netsolhost.com/mds/wp-content/uploads/2019/05/APM-datasheet-2nd-Gen-Rev5.pdf (提供 SPDIF 和 HDMI IO)

    如果显示需要 HDMI、则基本 GP EVM 使用 HDMI 连接器、该连接器连接到显示子系统引脚。 我不确定它是否支持 eACR 函数、因此我需要检查该函数并返回给您。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    非常感谢您的回复。 请帮助我们确认如何实现 eACR 功能。 这是客户规格中必须执行的操作。 请尽快回复我们。 与台湾 FAE 讨论后、我会尽快给客户解答。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami, 这是 MDS 中的 Chuck。

    我们提供 HDMI 解决方案、我相信您正在询问"eARC"。  我们最新的解决方案支持 eARC。  我是否可以建议您通过电子邮件发送"contactsales@mds.com "以打开讨论渠道。  我们的产品将 K2G Atmos 解决方案与完整的 HDMI 支持集成到了完整的系统中、我们很乐意讨论如何满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回复。  

    此外、客户似乎能够使用 APM-103、但在方框图中没有看到 HDMI I/O 接口
    那么、是否需要挂接另一个 HDMI 接收器芯片?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们系统中的 HDMI 功能由单独的"HSR"中继器模块提供。  中继器处理多个输入的选择、到输出的路由以及与 HDCP、CEC 和 EARC 等适用规范的兼容性。  示例软件将 HDMI 功能与音频功能完全集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    请提供 HSR 模块的相关数据吗? 我的客户询问。

    我的电子邮件是 kami.huang@arrowasia.com。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接向 contactsales@mds.com 提出申请、我也可以确保我们明天为您提供相关信息。