This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678 -具有 XDS560v2仿真器的评估模块

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/810353/tms320c6678-tms320c6678---evaluation-module-with-xds560v2-emulator

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6678

您好!

我们正在尝试启动  TMS320C6678 -具有 XDS560v2仿真器和  IP 地址采集功能的评估模块出现故障、因此我们无法继续。

请就此提供帮助。

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是定制板还是参考 TMDSEVM6678?

    您能否分享在尝试通过 xds560v2连接到 EVM 时收到的错误消息?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    无法通过 xds560v2检测到电路板。

    请建议如何继续。

    此致、

    UMA Mahesh

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是定制板还是参考 EVM? 如何设置目标配置文件? 您是否检查了 JTAG 电路是否有错误?

    此致、
    Yordan