This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:具有 XDS560v2仿真器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/811570/tms320c6678-with-xds560v2-emulator

器件型号:TMS320C6678

您好!

我们在初始设置电路板时遇到问题。 我们无法在超级终端(Windows 7)上获取 IP 地址。 屏幕快照已附加以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在电路板上运行的是哪一个示例?您期望的输出是什么? 电路板似乎正在通过 IBL 进行初始化并成功启动 BIOS、然后启用以太网。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以太网未启用。 这是问题所在。 我们遵循设置指南并确保了所有硬件和超级终端设置。 如果已启用以太网、IP 地址应显示在超级终端中。 要获取 IP 地址还需要做什么???

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 EVM 连接到 DHCP 主机(配置为提供 IP 地址)?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何有关如何配置主机的过程? 《安装指南》中未提供此信息(配置主机)。 如果您有任何问题、请向我们提供相关程序。

    此致

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    您需要将主机 PC 设置为 DHCP 服务器、并为与其连接的 eth 设备提供 IP 地址。 TI 没有关于这方面的指南、您可以使用社区支持、例如:
      

    另一种选择是将 EVM 连接到提供 DHCP 服务的路由器/网络(动态分配 IP 地址)。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    解决了我们的问题。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Suresh