This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:TMS320VC5410A 的电源调优

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/812391/tms320vc5410a-the-power-sequne-of-tms320vc5410a

器件型号:TMS320VC5410A

你(们)好

TMS320VC5410A 的加电和断电顺序是否有相关规则?
如果此器件具有有关电源序列的规则、您能告诉我吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三、

    上电/断电顺序没有严格要求、但以下是应遵循的一些要点:

    5410A CVDD 的工作电压为1.5V、而 DVDD 的工作电压为3.3V。

    两个电源可同时加电/断电。

    如果无法同时加电/断电 CVDD 和 DVdd、则必须先加电 CVDD、然后再加电 DVDD。

    对于断电、必须先关闭 DVDD、再关闭 CVDD。

    希望这能解答您的问题

    BR

    Michail