This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:OpenCV/OpenCL 问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/811948/linux-am5728-opencv-opencl-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我的程序使用 OpenCV、但我不想使用 OpenCL 和 DSP。 当我在 devicetree 中禁用 DSP 时、程序将无法在 EVM 上正常运行。 那么、我应该怎么做才能在没有 DSP 的情况下正确运行应用?