This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:在 TDA2xx EVM 中将默认 OV10635更改为 IMX290的步骤

Guru**** 2544610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809992/linux-tda2sx-steps-to-change-default-ov10635-to-imx290-in-tda2xx-evm

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是采用 OV10635多 DES 设置的 TDA2xx EVM。 我想将默认传感器更改为 IMX290。 需要更改哪些步骤??

需要更改哪些驱动程序/配置???  (ISS、ISP、串行器、解串器、VIP、 VPE、DSS、FVDI2、I2C)

要获得 IMX290多用途设置的工作、必须更改什么位置并全部更改?

谢谢、此致、

ARUNKUMAR V N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是否要更改为 IMX290或 IMX390?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMX290

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请向传感器供应商咨询 IMX290驱动程序。

    我们支持 Geosemi 的 IMX290传感器模块、他们提供了相同的固件。

    您可以浏览使用案例 PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00\VISION_SDK\APPS\src\HLOS\ADAS\src\usecases\LVDS_VIP_MULTI_CAM_2MP_3D_srv。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Risabh Garg、

    感谢您的快速回复、

    您正在谈论用例。 实际上、我要求更改驱动程序和配置。

    在 TDA2xx 中、他们支持 IMX290和 OV10635。 我想知道必须进行哪些更改/配置才能正常工作、而不是 OV10635。

    需要更改哪些驱动程序/配置???  (ISS、ISP、串行器、解串器、VIP、 VPE、DSS、FVDI2、I2C)

    要获得 IMX290多用途设置的工作、必须更改什么位置并全部更改?

    此致、

    阿联科马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    他们在这里是谁"他们都支持 IMX290和 OV10635?"

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的支持。

    我还会向 Ovt 发送邮件。

    我正在使用 visionsdk 3.04。 我指的是 PDK 封装中的 ov1063x。

    如果 PDK 驱动程序中有任何更改以构建 IMX290 ???

    如果我错了、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    正如我在上面提到的、我们不需要任何单独的 IMX290驱动程序。

    我们获得了执行设置的固件。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh Garg、

    感谢您的回复、

    实际上、你是对的。 但我在 TDA2x visionsdk 3.04中看到了 IMX290和 OV10635的源代码。 所以我要问,我可以直接通过更改配置来使用???

    此致、

    阿联科马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是的、您只需运行 IMX290用例。 但是、您将需要 Geosemi 的摄像头模块。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh