This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:RS485连接错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/810890/linux-am3358-rs485-connection-error

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:ISO3082

工具/软件:Linux

问题摘要:

AM335x:E18 uart0_CTSN/GPIO1_8误接至 RS485 ISO3082DW DE (数据启用)。

E17 uart0_rtsn/GPIO1_9应已连接到 RS485 ISO3082 DE。

可以在 am33xx.dtsi 文件或其他文件中执行一些操作来弥补这一错误。

只需尝试将 CTS 设为 AM335x 上的 RTS 即可。

E17连接到 GND。  

感谢您对此问题的支持。

Steve

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的发帖、

    不、恐怕我看不到任何方法可以解决这个问题。

    很抱歉、我无法提供更好的服务。