This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:采用 EP 的 TI Keystone SOC (增强型产品)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/810078/66ak2g12-ti-keystone-soc-in-ep-enhanced-product

器件型号:66AK2G12

我有兴趣在 我的产品中使用 TI 66AK2G12 SOC、但目前 TI Keystone SOC 产品在 EP (增强型产品)中不可用。 有人能告诉我们、TI 在不久的将来是否会在 EP 中提供此产品?

虽然此产品可用于汽车级、但 EP 版本具有一些其他优势、例如延长了产品生命周期。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在内部进行检查、因为我不熟悉营销材料。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imran

    感谢您关注 Keystone 系列器件。

    目前还没有计划将 K2G 系列作为增强型产品提供。  

    您能否进一步详细说明您的应用要求以及延长产品生命周期的含义? 您是否需要125°C 的最高温度、但需要更高的通电时间?

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul、对我来说、增强型产品(EP)的主要吸引力在于"延长产品生命周期"。 我认为、如果我使用 EP 系列的处理器、与非 EP 处理器相比、它的生产将持续很长时间(多年)。  

    目前、我想设计一个信号处理板、然后它将成为生产系统的一部分。 因此、我希望我使用的处理器在未来10到20年的市场上上市。 我非常有兴趣在我的设计中使用 TI 66AK2G12 SOC。 但是、目前它是非 EP 产品、请告诉我、TI 66AK2G12的生产保证有多长时间(年数)? 该数字将极大地帮助我完成处理器的选择。

    非常感谢。  

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imran

    感谢您澄清 EP 查询背后的意图。  

    K2G 器件是最近推出的器件、我们确实支持许多使用了10年以上的器件。  

    产品寿命对 TI 及其客户至关重要。 为了满足客户需求、我们采用库存管理和多采购策略等策略来解决连续性问题。  

    以下是参考 TI EOL 政策(第22、23节)的 TI GQC (通用质量指南)外部链接:

    希望其中的链接和信息有所帮助。

    此致

    Mukul