This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:是 Ubuntu 18.04 LTS 支持的处理器 Linux SDK 04.00.04

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809070/linux-omap-l138-is-processor-linux-sdk-04-00-00-04-supported-for-ubuntu-18-04-lts

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

Ubuntu 18.04 LTS 是否支持处理器 Linux SDK 04.00.00.04?

提前感谢

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    未使用 Ubuntu 18.04 LTS 对其进行测试。 它是在 Ubuntu 14.04和16.04上构建和验证的:
      

    您可以尝试在您的一侧使用它很可能在 Ubuntu 18.04上可用、但它从未经过测试。

    此致、
    Yordan