请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5718 主题中讨论的其他器件: TLK105、 TLK105L、 TLK106、 TLK106L、 AM5718
您好!
在 TMDXIDK5718中 ,TLK105用作 PRU-ICSS 的10/100以太网 PHY 芯片。
DP83822数据表中的状态是 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100Mbps 以太网 PHY 的引脚对引脚可升级选项。'"。
从 TMDXIDK5718中删除 TLK105 PHY 并测试以太网功能后、可以在 U13上填充 DP83822。
我是否需要进行进一步更改才能使该组合正常工作 AM5718 PRU 和 DP83822?
请告诉我是否有任何缺陷 特别是 DP83822的 NC 引脚(引脚15和引脚13)连接到原理图中的引脚24…