This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/807292/tms320c5535-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

您好!

我正在使用 http://www.ti.com/tool/TMDX5535EZDSP 评估 板。

我是否可以使用本文档 http://www.ti.com/lit/ug/spruh87h/spruh87h.pdf(Section11.2.7中提到的基于 SAR 的触摸屏?

如果是、您能否指定支持此电路板的任何型号?

此致

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    是的、您可以将触摸屏与 TMS320C5535配合使用、正如 TRM 第11.2.7节中所述。 您可以使用每个与 SAR 接口兼容的触摸屏。 TI 没有自己的触摸屏、但您可以使用第三方。
    我只为您提供触摸屏面板的示例链接:
    www.Digikey.bg/.../110

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的回答。 我将查看您提到的触摸屏。

    此致

    Aditya