This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:[TDA4]无法在 CCS 9.2中为 TDA4 C66 DSP 创建新的 RTSC 平台。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863828/processor-sdk-tdax-tda4-can-not-create-a-new-rtsc-platform-for-tda4-c66-dsp-in-ccs-9-2

您好!

我无法在 CCS 中为 TDA4 C66 DSP 创建新的 RTSC 平台。  版本:9.2.0.00013

1、器件列表中没有 TDA4器件、

2.无法编辑这些表!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、列伊福、

    您能否检查 PSDK_RTOS_auto_J7_06_00_01_00/PSDK_RTOS_auto/docs/user_guide/CCS_SETUP_INSTRUCTIONS.html 并查看它是否有帮助?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了用户指南、该指南中没有相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已安装器件支持和仿真套件? 如果您运行"新目标配置"、您是否看到该器件?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    我认为这是 CCS v9.2 (Linux)中的一个错误。 它不允许我创建新的 RTSC 平台、因为我无法编辑配置表。

    您可以尝试检查此错误是否退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确保您一侧的常规配置到位。 您是否可以创建一个"目标配置文件"并查看是否可以启用 J7器件并进行连接以进行测试?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我创建一个"目标配置文件"时、列出了两个 J7器件。

    我已经在 TDA4中测试了很多裸机 C66示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试在我的结尾重复这个问题、因此请给我们一些时间。 如果确实是一个错误、我们可能会邀请 CCS 团队进行评论、但我怀疑这是错误。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、列伊福、

    我们无法复制它、我已与 SDK 团队的专家进行了联系、以帮助实现这一目标。

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei Fu、

    请问您为什么需要为 C66x 创建 RTSC 平台? 如果您只想在 C66x 上运行裸机应用、则可以单独构建它们、然后按照 SDK 用户指南中的说明加载二进制文件(如果我不是错、请参阅第5.2节)。 顺便说一下、如果您已经在 CCS 9.2版本中安装了适用于 J7的正确仿真包和 CSP、那么在创建目标配置文件时、您应该能够看到"J721E_TDA4_DRA8x9"器件。 您看不到这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei Fu、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试使用 CCS9.3和 SDK RTOS 01.00.08创建新平台时、我找不到 C6000器件系列是否相关?

    如果不相关,是否有人可以向正确的方向指出我? 在测试窗口设置上似乎可以正常工作

    编辑1:

    我注意到、在 Project -> RTSC Tools -> Path 下、只有一个条目。 我尝试添加其他条目以类似于我的 Windows 路径、但每次关闭窗口时、它都会返回到下面显示的单个条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 CCS 团队和我本人在前面所述、请为 J721E 创建目标配置文件、而不是创建 RTSC 平台。 请按照 SDK 用户指南中提到的步骤操作、并告知您在创建目标配置文件时是否遇到问题。