This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OSPI 闪存引导@TDA4 EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/867838/ospi-flash-boot-tda4-evm

您好、先生、  

我打算将 MMCSD 引导更改为 OSPI 闪存引导、  

因此、我按照 以下方式修改了 j721e_evm_r5_defconfig

================================================================================

#CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_IS _IN_SPI_FLASH=y

================================================================================

但加载 uBoot-Env 失败、日志显示"loading rproc not supported"。   

请帮助澄清。

BR、

KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当从 SD 卡引导时、才支持加载 Remoteproc 二进制文件。

    出现这些消息后、u-boot 中的引导是否失败? 我希望启动成功。 请澄清。

    请澄清这一点。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    引导在 u-Boot 中成功。  

    很抱歉我的说法不正确

    我的问题是

    1.加载介质失败会导致引导时间过长。  

    2.为什么在 MCUR5F SPL 中 OSPI 读取 uBoot-Env 失败?  

    BR、

    KS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多问题、  

    TI 将来是否支持从 OSPI 闪存加载 Remoteproc 二进制文件?  

       4.当 MCU r5f 引导时间时是否需要加载 Remoteproc 二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开始研究这4个问题、我将在1月14日之前再次与您联系

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.加载介质失败会导致引导时间过长。  

    回答:我不确定这是否是延长启动时间的原因。 但请查看下面对问题2的回答。

    2.为什么在 MCUR5F SPL 中 OSPI 读取 uBoot-Env 失败?  

    回答:不完全支持在 OSPI 引导模式下读取环境。

    TI 将来是否支持从 OSPI 闪存加载 Remoteproc 二进制文件?  

    回答:简短的答案是不直接支持。 但是,如果您使用的是 UBIFS,并且在其中包含了 Remoteproc 二进制文件,则支持存在。

       4.当 MCU r5f 引导时间时是否需要加载 Remoteproc 二进制文件?

    回答:不需要、MCU R5F 启动或 Linux 后续启动不需要。

    您能否解释一下用例以及您心目中的目标?

    我们将介绍一种将 OSPI 与 SBL 引导加载程序结合使用的较新的引导方法。 如果我们更好地理解您的用例、我们可以继续向您提供更多详细信息。

    此致

    Karthik