This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:[TDA2x]将 Caffe-Jacinto-model 导入 TIDL

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/868080/tda2evm5777-tda2x-importing-caffe-jacinto-model-to-tidl

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

 

我的客户正在尝试在 TDA2上运行 TIDL 测试应用程序。 它们在处理器 SDK VISION 03.07.00.00中使用 TIDL 01.01.03.00。

 

(1)他们希望从以下链接导入“ssd768x320_DS_PSP_dsFAC_32_hdDS8_0”。

https://git.ti.com/cgit/jacinto-ai-devkit/caffe-jacinto-models/tree/trained/object_detection/voc0712/JDetNet

我们只能在目录“test_quantize”中找到 deploy.prottxt。 我们可以使用它将网络导入到 TIDL 吗?

(2)在按步骤(1)导入网络后,他们将结果与网络上的 JDetNet 结构进行了比较。 它们之间的网络结构似乎有一些差异。
示例:

[层#]   [原始网络]  [导入的网络]
第8层   池         卷积
第10层   卷积       池化

我们还可以看到参数值的差异。 有关详细信息、请查找附件。
您能告诉我们差异的原因吗?
我们是否需要为此采取任何行动?

e2e.ti.com/.../TIDL_5F00_network_5F00_data.xlsx 

 

 此致、

-Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata、您好!

    (1)是的,请使用 目录“test_quantize”中的 deploy.prototxt。

    (2)这是因为两种模型都不同,"JDetNet 网上结构" 只有4个类,但 git 中的这个模型有21个类。  

    有关更多详细信息、请参阅以下 e2e 链接。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/689617

    谢谢、

    Praveen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您的评论。

    此致、

    -Shibata