请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDA2工具/软件:Code Composer Studio
我 在 tda2 C66上运行了 CNN , 我使用 v7 CCS 构建 我 的 代码 creat C66 static lib 并 通过 visionsdk 调用它。 在 库中 、我 使用 EDMA 在 L2 和 DDR 之间移动数据。
现在 我 必须 在 tda4 C66上运行 CNN, 我 该 怎么办? 只 需使用 v9 CCS 重新构建 它?
谢谢!
Shuai