请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、TI 支持团队
从 TRM 表12-855和 表12-856关于 MCSPI I/O 信号:
- 主控模式: 主控模式下的 SPI 数据[0]输出、 主控模式下的 SPI 数据[1]输入默认配置。
TRM 的注释:方向取决于 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[16] DPE0、MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[17] DPE1和 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[18]位
这意味着 SPI D[0]可配置为输入或输出@门架模式。 正确吗?
谢谢
裕泰