请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCS V5、已安装 BIOS MCSDK 2.0、XDC 工具3.23.3.53.53。
我已经说过使用 DSP 开发板 TMDSEVM6678。
在浏览 MCSDK 2.0指南示例2时、我需要创建 空的 RTSC 项目 模板、但 CCS v5新项目创建窗口中没有此类选项。
此外、示例2中提供的注释中包含了解决此问题的链接。 但它不起作用并导致错误。
由于我不熟悉多核 DSP 和 RTOS 应用、请指导我解决此问题。