This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:VisionSDK 文档

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/868023/tda2e-visionsdk-documentation

器件型号:TDA2E

尊敬的负责人:

我们能否在最近的将来获得一致的 VisionSDK 文档?

我们是否可以期望版本 SDK 也适用于 AM572x SoC 系列?

此致、

Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    一致的文档是什么意思? 如果您发现任何差异、请告知我们、以便我们能够纠正这些差异。

    目前没有将 Vision SDK 移植到 AM572x 的计划。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh、

    正如我在 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/863002上所讨论 的、VisionSDK 文档在 TI-RTOS 和 Linux 监督方面并不一致。 这真的很难使用、所以我要求这样做。

    此致、

    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已更新 TI-RTOS 用户指南中的此部分。

    它将是3.08版本的一部分。

    添加了以下部分

    用于构建 OpenVX 的 GCC Arm 工具的 Linux 安装程序应从以下链接下载
    releases.linaro.org/.../gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    工具需要安装在下
    $INSTALL_DIR/ti_compons/os_tools/linux/linaro/
    重要说明:仅在构建 OpenVX 封装时才需要此工具链。 启动编译之前必须安装 A15编译器和链接器、否则编译将失败。 此外、确保在安装 VISION SDK 后、编译器安装在上述正确路径上。
    按照以下步骤安装工具链:$>CD $INSTALL_DIR/ti_compons/os_tools/linux/linaro $>tar–xvf gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf.tar.xz

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    谢谢。 已关闭。

    此致、

    Konstantin