This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:AVS efuse 值说明

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/864903/am5726-avs-efuse-values-clarification

器件型号:AM5726

香榭丽舍

UBoot 打印电子保险丝值、客户在其中一个电路板上注意到 VDD_MPU[OD]< VDD_MPU[NOM]和另一 个 VDD_GPU[OD]< VDD_GPU [NOM]。  

这是有效配置还是关闭了?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这对我来说也是奇怪的。  请让客户为这些器件中的每一个提供 DIE_ID、我们将为这些器件提取生产数据。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这是否仍然是活动线程?  如果延迟很长、我们可以在您的客户准备就绪时关闭此器件并打开新器件。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    供参考、我创建了一个 DSS 脚本、该脚本将解码所有 AVS 和 ABB 值并将其打印到表中。  请让客户下载此文件:

    https://git.ti.com/cgit/sitara-dss-files/am57xx-dss-files/plain/am57xx-avs-abb-decode.dss

    他们可以通过 CCS 连接 JTAG 并按照此处的说明运行脚本:

    https://git.ti.com/cgit/sitara-dss-files/am57xx-dss-files/tree/README

    输出文件记录芯片 ID 并输出一个易于读取的所有值表。  要了解 u-boot 中是否有问题等、应该进行良好的完整性检查

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    由于我们没有听到您的反馈、我正在关闭此主题。  如果您想继续此讨论、请在接下来的几周内发帖、它将自动重新打开。  如果您想在锁定后进一步讨论、请打开一个新主题并将其链接到此主题。

    Tom