请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
是否可以在 Linux-RT 上运行 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-1.3.3?
OpenCV 是否在 A15上运行? 它可以用于 DSP 吗?
是飞利浦。 CL 在 DSP 上运行? 该计划的主要目的是什么?
4.如果我想禁用一个 DSP 内核、应该修改哪个文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以在 Linux-RT 上运行 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-1.3.3?
OpenCV 是否在 A15上运行? 它可以用于 DSP 吗?
是飞利浦。 CL 在 DSP 上运行? 该计划的主要目的是什么?
4.如果我想禁用一个 DSP 内核、应该修改哪个文件?