This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA 2X

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/864217/tda-2x

你(们)好  
我将 TDA 2x 与 SDK 版本3.6搭配使用。
然后将映像刷写到 SD 卡中。 我无法获得任何用例。
但是、当我使用 RTOS 尝试它时、它会按预期工作。

请帮助解决此问题。 我不熟悉 TDA 2x 处理器。

谢谢、此致  
Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    您是否意味着您无法运行 Linux 版本? 您是否遵循了在 processor_sdk_vision_03_06_00_00/vision_sdk/docs/linux/VisionSDK_linux_UserGuide.pdf 中构建和运行的步骤? 是否可以共享引导日志?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan