This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Caffe Jacinto 模型无法对 SSD 进行训练

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/864235/tda2evm5777-caffe-jacinto-model-failed-to-train-ssd

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

目前、我正在按照 此处的指南来培训我自己的 SSD 型号

当我运行命令"./train_image_object_detection.sh"时、它显示了如下错误消息:

我是否可以知道导致此问题的原因?

谢谢。

此致、

Lit Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处报告了类似的错误:

    https://www.bountysource.com/issues/45128810-mbox-layer-has-some-question

    您能否按照该主题中的建议可视化您的网络结构、并确保其正确且与工作模型相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    当我根据 此处的指南设置了 voc0712_cfg_type="Type2"时、会出现此错误消息

    我使用 了 voc0712_cfg_type="Type1"尝试了默认参数、但不会生成上述错误消息。

    设置 voc0712_cfg_type="Type2"后是否需要编辑任何其他参数?

    此致、

    利阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我注意 到您在 TI git 服务器上发布了最新版本的 Caffe-Jacinto 和 Caffe-Jacinto-models。

    到目前为止,我没有遇到任何上述错误。

    将尝试使用最新的 Caffe-Jacinto 来训练我自己的模型、并查看是否会再次出现任何错误。

    谢谢。

    此致、

    利阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lityang、

    如果您遇到此问题、您可以注释掉以下行:  

    CHOP_num_heads = 1

    网址为 train_image_object_detection.sh

    此致、

    制造商。