This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM5726:GStreamer 播放问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/862254/compiler-am5726-gstreamer-playback-issue

器件型号:AM5726

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的是 PLSDK  05.03.00.07。

下面是我在 am5726 板上运行的流水线。

GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 2048、height=(int) 1536、framerate=30/1'! VPE! ducatih264enc rate-preset=1 level=42! 排队! rtspserver! fakesink

e2e.ti.com/.../vlc_2D00_record_2D00_2019_2D00_12_2D00_03_2D00_17h26m26s_2D00_rtsp_5F005F005F00_10.100.134.10_5F00_554_5F00_kroger_2D00_.mp4

附加了通过 VLC 记录的相同流水线的输出视频。

您可以看到、在最右侧出现了水平线。 这背后的原因是什么。

此致、

前置稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Prerak、

    使用 PSDK 5.3、我运行了以下流水线、但我没有观察 LCD 屏幕上的水平线:

    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1280、height=720、framerate=(fraction) 30/1'! VPE! ducatih264enc rate-preset=1 level=42! h264parse! 排队! ducatih264dec! kmsink 

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!

    因为我的分辨率2048x1536受 VPE 的限制。 那么、它背后的原因是什么?

    此致、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Prerak、

    我在内部检查 VPE 的限制、我将随时向您发布任何更新。 同时、我想知道您是否可以使用视频转换而不是 VPE。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Prerak、

    您的查询将在以下 主题中得到解决 、我将关闭当前主题。

    此致、
    Krunal