This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4] A72能否控制 VPAC?

Guru**** 2545370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863231/tda4-could-a72-control-vpac

您好!

我们可以看到、在 PDK 的用户指南中、VHWA 仅支持 MCU2_1。 我想知道 MPU_1 (A72)是否可以使用 VPAC 进行一些故障处理?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 A72控制 VPAC 没有硬件限制、但最好了解您选择将此控制移至 A72的任何具体原因。 OpenVX 框架允许从 A72访问在 MCU2_1上运行的 VPAC 节点。

    谢谢、此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们不想通过 OpenVX 框架调用 VPAC、所以 A72 Linux 是否有任何与 VPAC 相关的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、兰斯

    我们不支持用于 VPAC 的基于 Linux 的 A72驱动程序。  

    谢谢、此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 皮亚利

    TI 是否计划为 VPAC 提供 A72驱动程序?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、

    请勿针对同一问题打开多个主题帖。  

    我已经回答了同样的问题。

    Rgds、

    Brijesh