This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:[TDA4] A72能否控制 VPAC?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863224/processor-sdk-tdax-tda4-could-a72-control-vpac

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

您好!

我们可以看到、在 PDK 的用户指南中、VHWA 仅支持 MCU2_1。 我想知道 MPU_1 (A72)是否可以使用 VPAC 进行一些故障处理?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lance、

    目前、在 MCU2_1上控制/支持 VPAC。 为什么要控制 A72?

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们不想使用 IPC 将任何任务分配给 R5。 我们希望我们的所有应用程序都在 A72中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、  

    到目前为止,它没有得到支持,也没有支持它的计划。  

    Rgds、

    Brijesh