This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:OpenMP 多核调度

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/862533/tms320c6678-openmp-muticore-dispatch

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我需要使用 OpenMP、我需要 core0通过 SRIO 和以太网的其他软件与 FPGA 进行通信、并且 core1-core7可用于计算(FFT)。

问题1:我想问是否有方法使用 openmp 来进行要求?

如果无法使用 openmp 来满足上述要求,我有另一个想法,我将8核分成两组,一组只有 core0,另一组有 core1- core7。

core0通过通知方法与 core1 (以 openmp 开头)进行通信。core1作为 masterCore 启动 openmp,这样 core0将只进行通信,不会因计算时间过长而受到干扰。

问题2:我的想法是否可行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:不建议采用特定方法。 您可以查看 OpenMP 用户指南:
      downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmp-dsp/intro.html

     software-dl.ti.com/.../index_Foundational_Components.html

    问题2:是的、这应该可以执行、但正如我说过的、在开发应用时、没有示例可供您参考。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan、

    但斯克要回答很多问题,我会用你认为可以发展的方式来回答  

    此致、