This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:DRA726 CAD 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726, DRA725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/861912/dra726-dra726-cad-file

器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件: DRA725

大家好、

我找不到 DRA726处理器的 CAD 文件(.BXL)。 请告诉我在哪里可以找到它吗?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要为 DRA725器件连接 BXL 模型。  它具有与 DRA726相同的引脚排列/封装。  我还将提交申请以创建 DRA726 model.e2e.ti.com/.../DRA725_5F00_ABC_5F00_760.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的快速回复。 然后、我将开始使用 DRA725符号。

    当 DRA726 CAD 文件可用时、如何收到通知?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、

    在 DRA726产品页面上:

    …μ A 单击页面顶部附近的"通知我"按钮。  当文档或模型更新时、它将向您发送电子邮件。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢您的解释! 现在一切都很顺利。

    此致、