This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:用于 DDR3仿真的 IBIS

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/861815/am3354-ibis-usage-for-ddr3-simulation

器件型号:AM3354

尊敬的团队:

 

我们将在 Hyperlynx 中对与 AM335x 微控制器的 DDR3L 接口进行批处理仿真。

 

在配置 ODT 模型时、会出现不兼容问题。

 

因此、请推荐与我们的 DDR3L 兼容的正确 ODT 模型。

 

分配 AM335x 和 DDR3 IBIS 模型后、我已随附工具中可用模型的列表。

 

输入:

  1. MICo 控制器: AM3354BZCZA100
  2. DDR           : AS4C512M16D3L-12BCN
  3. 写入          :Micro Disabled (微禁用)、DDR Enabled (DDR 启用)
  4. 主机 IRQ           :Micro Enabled、DDR Disabled

 

此致

Murugan R

e2e.ti.com/.../IBIS-Models.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    仿真所需模型的选择取决于您的系统要求、实现方式以及您尝试仿真的访问类型。  访问速度将决定您选择的是1066、1600还是1866型号。  odt 定义所选的片上终端。 通常、您可以选择与信号布局所用阻抗最匹配的端接值。 这应该减少反射、但仿真的一部分目的是确定 ODT 值最适合您的布局。  最后、必须根据您是执行读取仿真还是写入仿真来选择模型。 我无法根据您提供的信息对您应选择的型号做出任何决定。

    此致、Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugan、

    请通读以下 wiki 页面:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_use_the_AM335x_IBIS_Models

    它将帮助您了解哪些模型适用于哪些情形。

    此致、
    Brad