This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ABZ:PDK TDA 发行说明

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/832794/tda2p-abz-pdk-tda-release-notes

器件型号:TDA2P-ABZ

团队、

请帮助回答以下问题。  

在阅读 PDK TDA 发行说明时,我在“已知限制”下看到了以下内容(请参阅 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/PDK/PDK_TDA_Release_Notes):)

 

“CAL/ISS 驱动程序

  • PDK-2136:12位 MIPI 格式出现像素损坏。 适用于 TDA3xx 和 TDA2Px 平台。”

 

您对此有进一步的信息吗?

我找不到有关此已知限制的详细说明。 PDK 发行版1.09.00中的已知问题中添加了该特性、并在发行版1.10.00中添加了已知限制。

 

如果您对此有进一步的信息、我的后续问题如下:

  • 这是 CSL 中的 CAL 驱动程序唯一的问题还是仅与 ISS 驱动程序结合使用的问题?
  • RAW12是否采用12位 MIPI 格式

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处继续吗?

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我不记得 MIPI 捕获中的任何问题、它适用于许多传感器。

    发现了一些问题吗?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    请按以下方式查找答案:

    感谢您的回答。 这是一个一般文档问题、因为我们无法找到有关所述已知问题/已知限制的任何详细信息、但根据详细信息、它将与我们的用例相关。

     

    是否有任何其他部门可能知道已知限制 PDK-2136的详细信息?

    谢谢你。  

    最棒的

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    我问您是否在 CSI 中发现任何问题、因此、您怀疑这一限制?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Needhu

    我们没有听到您对这个问题的反馈。

    对于12位 MIPI 格式、此特定错误如下所示:

    在 ISP M2M 路径中,CAL-Rd 路径以可能的全速运行。 这必须根据帧大小和帧速率进行限制、否则 CAL Rd 路径中可能会发生溢出。

    谢谢、此致

    Piyali