大家好、社区
我在66AK2E05 EVM 上工作、在 Arm Cores1&2&3上配置带有 SMP Linux 的系统、在 Arm core3上配置 RTOS。 我使用"ti-sdk-linut-rt-k2e-evm-06.00.00.07"内核。 在 RTOS 中、我创建了一个与"CSL_ARM_GIC_TIMER_8_INTL"相关的周期性 Hwi。 如果 RTOS 独立运行、Hwi 函数工作正常。 但是、如果 Linux&RTOS 一起运行、Hwi 会停止。
嵌入式 Linux 的即时消息。 我搜索了内核配置文件和 menuconfig、但未找到有关 GIC 的任何信息。 如何查找并配置哪些 GIC 中断已激活或未激活?
谢谢、
此致。
SRT