This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Yocto 为 ramdisk 构建 rootfs 大小

Guru**** 2538980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/834692/yocto-build-rootfs-size-for-ramdisk

器件型号:BEAGLEBK

您好!

我有一个使用 Yocto 构建系统构建的 ramdisk rootfs。 除了 rootfs 的大小比我拥有的物理内存小得多外,一切都正常。 没有可用空间将文件复制到 rootfs 中的目录(如/home/root.) 。

我已尝试修改/etc/fstab 以使 rootfs 使用 tmpfs,"df"命令输出不会更改。 使用 tmpfs 手动安装 rootfs 也不会更改/dev/root 的大小。

下面是我在 fstab 中为 rootfs 更改的行:

/dev/root           /                   tmpfs     默认             值为1 1

以下是 df 和 mount 命令的输出:

# df
文件系统          1K 块     已使用%已安装
/dev/root              23795    21071     1496 93%/
devtmpfs            480492        0   480492  0%/dev/dev
tmpfs                  516520       32   516488  0%/run
tmpfs                  516520       24   516496  0%/var/volatile

#安装
/dev/root 打开/类型 ext4 (rw、relatme、block 有效、delalloc、barrier、user_xattr)
/dev/type devtmpfs 上的 devtmpfs (rw、relatime, size=480492k,nr_inodes=120123,mode=755)
proc on /proc type proc (rw、relatme)
/sys 类型 sysfs 上的 sysfs (rw、relatme)
/run 类型 tmpfs 上的 tmpfs (rw、nosuid、nodev、mode=755)
/var/volatile 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、relatme)
/dev/pts 上的设备类型设备(RW、相对值、GID=5、MODE = 620、ptmxmode=000)

/dev/root 的可用空间约为24M、但物理内存更多。 但是、tmpfs 能够使用更多内存。

问题:

增加 rootfs (/dev/root)可用于 ramdisk 的可用大小的正确方法是什么?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有使用德州仪器处理器。 此 E2E 论坛仅支持 TI 器件。 我们不支持一般性问题。 请在网络上的其他地方咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、我将询问其他消息来源。