This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4M] TDA4芯片内的长度是否匹配?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/834726/tda4m-is-the-length-inside-the-tda4-chip-matched

你(们)好。
感谢您的回答。

DDR 信号长度匹配是否仅需要考虑 PCB 的长度?
TDA4芯片内的长度是否匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TDA4芯片和封装内部的长度是匹配的、您需要匹配 PCB 上的长度。

    谢谢、

    Kyle