This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为 k2e-EVM 设置 SFTP 客户端

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/833163/how-to-setup-sftp-client-for-k2e-evm

器件型号:66AK2E05

工具/软件:TI C/C++编译器

  大家好、

我正在尝试为我的 TI 板设置 sftp 客户端。 我首先安装了 Dropbear、我注意到不支持 sftp。 然后我尝试设置 OpenSSH、交叉编译它、并将'ftp ssh ssh-add ssh-agent ssh-keygen ssh-keysscan'复制到我的 Arago 文件系统中。  

  我在哪里犯了错误、如何才能找出错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是哪个处理器 SDK Linux 版本?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-rt-k2e-evm-06.00.00.07版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为这不包括在 RT Linux 文件系统中、它有一些缺失的数据包。 您能否从非 RT Linux 尝试文件系统:tisdk-server-ext-rootfs-image-k2hk-evm.tar.xz 或 tisdk-server-rootfs-image-k2hk-evm.tar.xz。

    您能否首先尝试此 e2e 的权变措施:
     

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的帮助。 我解决了这个问题。

    解决方案如下:

    构建 zlib
    >cd zlib-1.2.5
    >ar=arm-linux-gnueabihf-ar cc=arm-linux-gnueabihf-gcc ranlib=arm-linux-gnueabihf-ranlib ./configure --prefix=home/zlibArm
    >>制造
    >>进行安装

    构建 openssl

    >CD openssl-1.0.1克/
    >>导出交叉=arm-linux-gnueabihf-
    >./Configure dist --prefix=&home/OpenSSL / OpenSSL _CC
    >>使 CC="${cross}gcc" ar="${cross}ar r" ranlib="${cross}ranlib"
    >>进行安装

    构建 OpenSSH

    >./configure --prefix=/home/OpenSSH/OpenSSH_CC --host=arm-linux --with-libs-with-zlib=home/zlibArm --with-ssl-dir=home/openls/openss_CC --disable-etc-default-login cc=arm-linux-gnueabihf=ar-linux-gnueabihf=ar-ar-ar-ar-linux-gnuf-ar-ghar-ar-ghar-ar-ghanc
    >>制造