This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:原理图疑问

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657, TMS320C6678, CDCE62005, CDCL6010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/834383/tms320c6657-schematic-doubt

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件: TMS320C6678CDCE62005CDCL6010

您好!

我发现 DDRCLK 标记为两个不同的值、一个是 从 CDCE62005RGZT 输出50MHz、另一个是在 tms320c6657中输出66.67MHZ。

https://www.einfochips.com/wp-content/uploads/2016/04/C6657_EVM_SCH_16_00132_02.pdf

请帮助您了解详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    您可以从数据表的表5-7中检查 DDRCLK 的可接受值。 DDR3 PLL DDRSYSCLK1 (N|P)时序要求和硬件设计指南、表6。 KeyStone I 系统 PLL 时钟输入。

    但是、在 TMS320C6657设计中、我认为有拼写错误、时钟应为66.67MHz、这是因为 TMS320C6678和 TMS320C6657 EVM 具有类似的设计、而 TMS320C6678 EVM 使用66.67MHz 来进行 DDRCLKP/N 此外、如果您查看图16。 时钟扇出-多个 DSP、其中显示了使用替代 TI 时钟源(CDCL6010和 CDCE62005)应用于多个 DSP 的建议时钟源、您将看到、如果您将25MHz XTAL 连接到 CDCE62005、则 DDRCLKP/N 为66.67MHz。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 感谢您的回答!